This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:每层的 MSMC 配置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504487/tda4vh-q1-msmc-configuration-for-each-layer

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 TDA4VH SDK8.5。  

客户知道如何按照我们在以下链接中的建议为整个模型配置 MSMC。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377497/tda4vm-understanding-the-use-of-l3-msmc-ram-in-tidl/5310094

但是、客户想知道如何为每层配置 MSMC。

提出此问题的原因是、客户 目前将自定义操作员的总输入和输出大小保持在2.9MB 以内。 然而、自定义运算符的输出张量仍然无法放入 MSMC 中。 但是、如果客户显著减小尺寸(例如、将输入设置为0.3MB、将输出设置为1.3MB)、则可以将输出张量放入 MSMC 中。

因此、您能否让客户知道以下两点?

  • 对 MSMC 使用自定义运算符有何限制?
  • 配置每层 MSMC 使用情况是否可行?

客户迫切需要尽快获得您的反馈。

谢谢、

Kevin