This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如果在 TDA4VH 的 C7x 上部署了 SafeRTOS 并且启用了 MMU/MPU、是否仍会出现性能下降问题?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501842/tda4vh-q1-if-safertos-is-deployed-on-c7x-of-tda4vh-and-mmu-mpu-is-enabled-will-there-still-be-performance-degradation-issues

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VHTDA4VM

工具/软件:

与 SafeRTOS 代理通信后、发现在 TDA4VM 的 C7x 上使用 SafeRTOS 并启用 MMU/MPU 之前会导致性能下降。 我们想知道在 TDA4VH 的 C7x 上部署 SafeRTOS 并启用 MMU/MPU 是否仍会导致性能下降问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    通常、使用 SafeRTOS 启用 MMU/MPU 可能会产生较少的性能开销。
    请咨询 SAFERTOS 专家、然后返回给您。

    此致、
    Sivadeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。您能否在咨询 SAFERTOS 专家后提供确切的性能影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负责的工程师目前不在办公室。 请预计在收到回复时最多会延迟2天。  

      感谢您发送 编修。我们会重新检视您的建议。

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 FreeRTOS 时、您是否会遇到同样的性能下降情况? 您能否检查并确认?

    此致、

    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过 SafeRTOS 启用 MMU/MPU 时不会出现性能下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     通过 SafeRTOS 启用 MMU/MPU 时不会降低性能。

    您是说 FreeRTOS?  

    此致、
    Sivadeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错。   使用 FreeRTOS 启用 MMU/MPU 时不会降低性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果是这种情况、需要与 SafeRTOS 所有者讨论。

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haijun Zhu:

    您能否 与有关此问题的 Whis 核实?

    此致、

    Brijesh