This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:用于转储 NAND 闪存大小的 UBoot

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503610/am625-uboot-to-dump-the-nand-flash-size

器件型号:AM625

工具/软件:

香榭丽舍大街

  请查看客户日志、我们是否可以知道如何让用户知道 NAND 闪存大小、即使他们使用了 SD 卡引导?

谢谢。

BR Rio

e2e.ti.com/.../_8B955F6A_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    "f probe"命令应打印闪存信息、包括大小。

    Tony 在中添加 GPMC_Nand_init
    Tony 添加 GPMC_Nand_init 错误退出
    NAND:错误:无法在 GPMC 配置中找到 NAND 设置-退出

    U-Boot 日志已经告知 NAND 器件未正确配置。