This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:SPI (串行外设接口)

Guru**** 2379770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503873/am3358-spi-serial-peripheral-interface

部件号:AM3358

工具/软件:

SPI (串行模拟接口)有两个位 W1和 W0、它们定义每次传输中的字节数(请参阅下面的)。

R/W W1 W0 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0。  

例如、W1 W0 ="00"或"01"表示传输一个字节或两个字节。  

AM335x McSPI 是否支持此功能? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的查询。

    我正在与团队核实。

    由于专家在一周的前半期不在办公室、请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请注意以下内容

    更改了标题

    AM3358:AM335x

    最终目的  

    AM3358:SPI (串行外设接口)  

     此致、

    Sreenivasa.