This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何禁用 main_sdhci1

Guru**** 2378820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501290/dra821u-how-to-disable-main_sdhci1

器件型号:DRA821U

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 J7200 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

我想实现一个函数、以在启用和禁用 main_sdhci1之间切换。

对于 USB 端口、可通过以下命令实现:

~# echo 0 > /sys/bus/usb/drivers/usb/usb1/1-0\:1.0/usb1-port1/disable
~# echo 0 > /sys/bus/usb/drivers/usb/usb2/2-0\:1.0/usb2-port1/disable

~# echo 1 > /sys/bus/usb/drivers/usb/usb1/1-0\:1.0/usb1-port1/disable
~# echo 1 > /sys/bus/usb/drivers/usb/usb2/2-0\:1.0/usb2-port1/disable

是否可以启用/禁用 main_sdhci1?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    负责的工程师目前不在办公室。 请等待1-2天的回复。

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    很抱歉晚才回复。

    [quote userid="298257" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501290/dra821u-how-to-disable-main_sdhci1

    我想实现一个函数、以在启用和禁用 main_sdhci1之间切换。

    [/报价]

    您可以通过在正在使用的电路板的相应设备树中添加 status=disabled 来启用或禁用 sdhci1。

    我在下面附上一个示例以供参考。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    很抱歉、我没有明确说明先决条件。

    我想在不更改 fitImage 的情况下将其切换为启用和禁用。

    可以在终端中启用和禁用 USB、是否可以对 main_sdhci1执行类似操作?

    此致

    Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    是否可以尝试以下命令:

    取消绑定 SD 卡:

    echo -n mmc1:aaaa > /sys/bus/mmc/drivers/mmcblk/unbind

    绑定 SD 卡:

    echo -n mmc1:aaaa > /sys/bus/mmc/drivers/mmcblk/bind

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉晚才确认。

    在插入 SD 卡时、我可以使用您教过的命令来确认可以启用或禁用该功能。

    但是、当我卸下并重新插入 SD 卡时、SD 卡已被识别。

    为了提高安全性、我希望在默认情况下禁用 SD 卡插槽、只有在设置中有明确提示时才启用 SD 卡插槽。

    有没有办法实现这一目标?

    此致

    Mizutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您可以尝试以下操作:

    • 创建/etc/udev/rules.d/99-disable-automount.rules
    • 添加以下行:

                   action="add|change"、kernel="sdb"、ENV{UDISKS_IGNORE}="1"

              在"kernel=="部分中使用读卡器安装的任何设备。

    • 然后执行 udevadm control --reload

    此致

    Gokul