This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如何在安全重新启动时为 Linux 生成映像并进行引导?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501084/am62p-how-to-make-image-for-linux-and-boot-while-securebooting

部件号:AM62P

工具/软件:

您好的团队、

在尝试从加密映像启动时、我遇到了一些问题。

 Linux SDK 中需要从何处调整以加密以实现安全启动?

感谢您的支持。

此致、Kong XiangXu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Processor SDK 没有加密引导支持。

    MCU+ SDK 具有相应的支持功能、可以使用"devconfig/devconfig.mak"文件中定义的标志"ENC_ENABLE"和"ENC_SBL_ENABLE"来启用这些支持功能。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    mcu_plus_sdk_am62px_10_00_00_14/examples/drivers/boot/sbl_SD_linux/am62px-sk/wkup-R5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_sd_linux.debug.hs.tiimage  -> tiboot3.bin

    /home/a/ti/mcu_plus_sdk_am62px_10_00_00_14/examples/hello_world/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/hello_world.debug.appimage.hs ->wkup_r5_image

    /a/ti/mcu_plus_sdk_am62px_10_00_00_14/examples/hello_world/am62px-sk/mcu-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/hello_world.debug.appimage.hs ->MCU_R5_image

    ti/mcu_plus_sdk_am62px_10_00_00_14/tools/boot/linuxAppimageGen/board/am62px-sk/linux.appimage.hs ->linux_a53_image   

    有我怎么做的。 这种行为合适吗?  

    我是否需要刷写所有映像才能在 hs 器件上启动?

    此致、

    XiangXu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是怎么做的。 这种行为合适吗?  [/报价]

    我认为是的。 引导应该成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drivers_open()
    
    SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW Firmware revision 0xa
    SYSFW ABI revision 4.0
    
    Sciclient_getVersionCheck(1)
    Bootloader_Handle bootHandleLinux
    Bootloader_Params_init
    Bootloader_BootImageInfo_init(&bootImageInfoLinux);
    noOfFiles < BOOTLOADER_SD_MAX_NO_OF_FILES
    pp_OpenloadableImage(pFiles[noOfFiles]) == SystemP_SUCCESS
    bootHandle = Bootloader_open(CONFIG_BOOTLOADER_APP, &bootParams);
    bootHandle != NULL 10:54  
    in  Bootloader_getMulticoreImageSize
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    0 bytes
    coresPresentMap:  0x00000000
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C273D4
    fxns:             43C26E64
    args:             43C27304
    
    Core Presence Map Interpretation:
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    0 bytes
    coresPresentMap:  0x00000000
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C273D4
    fxns:             43C26E64
    args:             43C27304
    
    Core Presence Map Interpretation:
    Multicore image size: 0 bytes
    Image loading status: -1
    status = App_loadImages(bootHandle, &bootImageInfo);
    Error: Failed to load images (0xFFFFFFFF)
    if(App_OpenloadableImage(BOOTLOADER_SD_A53_APPIMAGE_FILENAME) == SystemP_SUCCESS)
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : SD Card
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 0 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      29532us
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :       2911us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :       1465us
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10167us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      44076us
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting linux and RTOS/Baremetal applications
    Some tests have failed!!
    

    以下是我的 tiboot3.bin 中的日志(我添加了一些日志)。

    您能告诉我们可能出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能说出出了什么问题吗?

    日志中没有任何内容可以提供任何见解。

    您能否检查"App_loadImages"函数内执行到底失败的位置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查在作为 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 一部分执行的函数"Bootloader_socAuthImage"中执行是否失败 :

    github.com/.../bootloader.c

    如果在此阶段确实失败、则可能没有不同内核的正确签名的映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drivers_open()
    
    SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW Firmware revision 0xa
    SYSFW ABI revision 4.0
    
    Sciclient_getVersionCheck(1)
    Bootloader_Handle bootHandleLinux
    Bootloader_Params_init
    Bootloader_BootImageInfo_init(&bootImageInfoLinux);
    noOfFiles < BOOTLOADER_SD_MAX_NO_OF_FILES
    pp_OpenloadableImage(pFiles[noOfFiles]) == SystemP_SUCCESS
    bootHandle = Bootloader_open(CONFIG_BOOTLOADER_APP, &bootParams);
    bootHandle != NULL
    in  Bootloader_getMulticoreImageSize
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    0 bytes
    coresPresentMap:  0x00000000
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    0 bytes
    coresPresentMap:  0x00000000
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
    Multicore image size: 0 bytes
    Bootloader_Config *bootConfig;
    bootConfig->coresPresentMap = 0;
      before Check if the certificate length is within valid range
      after Check if the certificate length is within valid range
      struct tisci_msg_proc_auth_boot_req authReq;
    
    
    

    这是 TI 官方电路板中相同的 SD 卡输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以一次尝试以下图像:

    e2e.ti.com/.../appimages.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drivers_open()
    
    SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW Firmware revision 0xa
    SYSFW ABI revision 4.0
    
    Sciclient_getVersionCheck(1)
    Bootloader_Handle bootHandleLinux
    Bootloader_Params_init
    Bootloader_BootImageInfo_init(&bootImageInfoLinux);
    noOfFiles < BOOTLOADER_SD_MAX_NO_OF_FILES
    pp_OpenloadableImage(pFiles[noOfFiles]) == SystemP_SUCCESS
    bootHandle = Bootloader_open(CONFIG_BOOTLOADER_APP, &bootParams);
    bootHandle != NULL
    in  Bootloader_getMulticoreImageSize
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    0 bytes
    coresPresentMap:  0x00000000
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    0 bytes
    coresPresentMap:  0x00000000
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
    Multicore image size: 0 bytes
    Bootloader_Config *bootConfig;
    bootConfig->coresPresentMap = 0;
      before Check if the certificate length is within valid range
      after Check if the certificate length is within valid range
      struct tisci_msg_proc_auth_boot_req authReq;
     Sciclient_procBootAuthAndStart(&authReq, SystemP_WAIT_FOREVER);0
      after Bootloader_socAuthImage(certLoadAddr);
    Bootloader_parseMultiCoreAppImage
    (SystemP_SUCCESS == status) && (TRUE == Bootloader_isCorePresent(bootHandle, CSL_CORE_ID_MCU_R5FSS0_0)
    Bootloader_loadCpu(bootHandle, &(bootImageInfo->cpuInfo[CSL_CORE_ID_MCU_R5FSS0_0]));
    Image loading status: 0
    status = App_loadImages(bootHandle, &bootImageInfo);
    noOfFiles++;
    noOfFiles < BOOTLOADER_SD_MAX_NO_OF_FILES
    pp_OpenloadableImage(pFiles[noOfFiles]) == SystemP_SUCCESS
    bootHandle = Bootloader_open(CONFIG_BOOTLOADER_APP, &bootParams);
    bootHandle != NULL
    in  Bootloader_getMulticoreImageSize
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    26600 bytes
    coresPresentMap:  0x00000001
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
      Core 0: Present
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    26600 bytes
    coresPresentMap:  0x00000001
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
      Core 0: Present
    Multicore image size: 26600 bytes
    Bootloader_Config *bootConfig;
    bootConfig->coresPresentMap = 0;
      before Check if the certificate length is within valid range
      after Check if the certificate length is within valid range
      struct tisci_msg_proc_auth_boot_req authReq;
     Sciclient_procBootAuthAndStart(&authReq, SystemP_WAIT_FOREVER);0
      after Bootloader_socAuthImage(certLoadAddr);
    Bootloader_parseMultiCoreAppImage
    Bootloader_loadSelfCpu(bootHandle, &(bootImageInfo->cpuInfo[CSL_CORE_ID_WKUP_R5FSS0_0]));
    Bootloader_profileAddProfilePoint(App_loadImages(CSL_CORE_ID_WKUP_R5FSS0_0));
    Image loading status: 0
    status = App_loadImages(bootHandle, &bootImageInfo);
    noOfFiles++;
    if(App_OpenloadableImage(BOOTLOADER_SD_A53_APPIMAGE_FILENAME) == SystemP_SUCCESS)
    in  Bootloader_getMulticoreImageSize
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    179076 bytes
    coresPresentMap:  0x00000002
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
      Core 1: Present
    
    --- Bootloader Configuration ---
    bootMedia:        0xB0070001
    bootImageSize:    179076 bytes
    coresPresentMap:  0x00000002
    enableDma:        false
    scratchMemPtr:    00000000
    socCoreOpMode:    43C274D4
    fxns:             43C26F64
    args:             43C27404
    
    Core Presence Map Interpretation:
      Core 1: Present
      before Check if the certificate length is within valid range
      after Check if the certificate length is within valid range
      struct tisci_msg_proc_auth_boot_req authReq;
     Sciclient_procBootAuthAndStart(&authReq, SystemP_WAIT_FOREVER);0
      after Bootloader_socAuthImage(certLoadAddr);
    status = Bootloader_parseMultiCoreAppImage(bootHandle, bootImageInfo);
    bootImageInfo->cpuInfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0].clkHz = Bootloader_socCpuGetClkDefault(CSL_CORE_ID_A53SS0_0);
     Bootloader_loadCpu(bootHandle, &(bootImageInfo->cpuInfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]));0
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : SD Card
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 200 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    mcu-r5f0-0
    wkup-r5f0-0
    a530-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      39303us
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :       2878us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :       1463us
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10171us
    [BOOTLOADER PROFILE] App_loadImages(CSL_CORE_ID_WKUP_R5FSS0_0) :     808256us
    [BOOTLOADER PROFILE] App_loadLinuxImages              :     486337us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :    1348410us
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting linux and RTOS/Baremetal applications
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    
    SoC:   AM62PX SR1.0 HS-SE
    Model: Texas Instruments AM62P5 SK
    DRAM:  2 GiB (effective 8 GiB)
    Core:  84 devices, 30 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - 12:72:1b:e2:9d:75
    , eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  0
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'uEnv.txt'
    Failed to load '/boot/fitImage'
    Wrong Image Type for bootm command
    ERROR -91: can't get kernel image!
    Scanning for bootflows in all bootdevs
    Seq  Method       State   Uclass    Part  Name                      Filename
    ---  -----------  ------  --------  ----  ------------------------  ----------------
    Scanning global bootmeth 'efi_mgr':
    No EFI system partition
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
      0  efi_mgr      ready   (none)       0  <NULL>
    ** Booting bootflow '<NULL>' with efi_mgr
    Loading Boot0000 'mmc 1' failed
    Loading Boot0001 'mmc 0' failed
    EFI boot manager: Cannot load any image
    Boot failed (err=-14)
    Scanning bootdev 'mmc@fa00000.bootdev':
    Scanning bootdev 'mmc@fa10000.bootdev':
    Bus usb@31100000: Register 1000840 NbrPorts 1
    Starting the controller
    USB XHCI 1.10
    scanning bus usb@31100000 for devices... 1 USB Device(s) found
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: am65_cpsw_start end error
    No more bootdevs
    ---  -----------  ------  --------  ----  ------------------------  ----------------
    (1 bootflow, 1 valid)
    =>
    

    我使用您给我的映像和 u-boot.img 位于/mcu_plus_sdk_am62px_10_00_00_14/tools/boot/linuxAppimageGen/board/am62px-s 中 得到 上述输出。

    所以,我认为是时候确保我是否正确地构建映像了。 你能帮我检查我的.mak 文件(在我们之前的对话)和我使用的 comman .

    ti/MCU_PLUS_SDK_am62px_10_00_14$ make clean profile=debug

    ti/MCU_PLUS_SDK_am62px_10_00_14$ make profile=debug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我共享的映像是使用相同的 MAK 配置构建的、只是"ENC_ENABLE"设置为"NO" 您也可以尝试同样的方法吗?

    如果您的映像仍然无法启动、请将其共享给我以评估差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我想了解为什么 我的客户主板和 TI 官方主板中相同的启动 SD 卡显示方式不同。

    我没有得到这个。

    您说过将 ENC_ENABLED 设置为 NO 后、您生成的映像将成功引导。 然后、在哪种配置下、您在定制电路板上仍然会出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您给我和我的映像在 ENC_ENABLED 后重建为 NO、以在 TI 的官方电路板上引导。但两者都以相同的方式在我的客户电路板上失败。Confused

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您给我的映像和我在 ENC_ENABLED 后重建的映像都无法在 TI 的官方电路板上启动。但两者都以相同的方式在我的客户电路板上失败。

    我懂了。

    假设您在定制电路板上使用自定义 DDR 器件、您是否修改了 SBL SD 引导加载程序中的 DDR 配置文件:

    software-dl.ti.com/.../DRIVERS_DDR_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    Trying to boot from MMC2
    i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    pca953x gpio@22: Error reading output register
    Error reading cluster
    
    
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    
    SoC:   AM62PX SR1.0 HS-SE
    Model: Texas Instruments AM62P5 SK
    DRAM:  2 GiB (effective 8 GiB)
    Core:  84 devices, 30 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - ca:15:05:97:20:2e
    , eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  0
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'uEnv.txt'
    Failed to load '/boot/fitImage'
    Wrong Image Type for bootm command
    ERROR -91: can't get kernel image!
    Scanning for bootflows in all bootdevs
    Seq  Method       State   Uclass    Part  Name                      Filename
    ---  -----------  ------  --------  ----  ------------------------  ----------------
    Scanning global bootmeth 'efi_mgr':
    No EFI system partition
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
    No EFI system partition
    Failed to persist EFI variables
      0  efi_mgr      ready   (none)       0  <NULL>
    ** Booting bootflow '<NULL>' with efi_mgr
    Loading Boot0000 'mmc 1' failed
    Loading Boot0001 'mmc 0' failed
    EFI boot manager: Cannot load any image
    Boot failed (err=-14)
    Scanning bootdev 'mmc@fa00000.bootdev':
    Scanning bootdev 'mmc@fa10000.bootdev':
    Bus usb@31100000: Register 1000840 NbrPorts 1
    Starting the controller
    USB XHCI 1.10
    scanning bus usb@31100000 for devices... 1 USB Device(s) found
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@2: am65_cpsw_start end error
    No more bootdevs
    ---  -----------  ------  --------  ----  ------------------------  ----------------
    (1 bootflow, 1 valid)
    =>
    => 2
    Unknown command '2' - try 'help'
    => 2d
    Unknown command '2d' - try 'help'
    =>
    Unknown command '2d' - try 'help'
    => print bootpart
    bootpart=1:2
    => ext
      ext2load ext2ls ext4load ext4ls ext4size ext4write
    => ext4l
      ext4load ext4ls
    => ex
      exit ext2load ext2ls ext4load ext4ls ext4size ext4write
    => ext4
      ext4load ext4ls ext4size ext4write
    => ext4ls mmc 1:2
    <DIR>       4096 .
    <DIR>       4096 ..
    <DIR>      16384 lost+found
    <SYM>          7 bin
    <DIR>       4096 boot
    <DIR>       4096 data
    <DIR>       4096 dev
    <DIR>       4096 etc
    <DIR>       4096 home
    <SYM>          7 lib
    <DIR>       4096 media
    <DIR>       4096 mnt
    <DIR>       4096 opt
    <DIR>       4096 proc
    <DIR>       4096 root
    <DIR>       4096 run
    <SYM>          8 sbin
    <DIR>       4096 srv
    <DIR>       4096 sys
    <DIR>       4096 tmp
    <DIR>       4096 usr
    <DIR>       4096 var
                  19 version
    => ext4ls mmc 1:2 /boot
    <DIR>       4096 .
    <DIR>       4096 ..
            21107200 Image
    <DIR>       4096 dtb
    => boot
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'uEnv.txt'
    Failed to load '/boot/fitImage'
    Wrong Image Type for bootm command
    ERROR -91: can't get kernel image!
    Scanning for bootflows in all bootdevs
    Seq  Method       State   Uclass    Part  Name                      Filename
    ---  -----------  ------  --------  ----  ------------------------  ----------------
    Scanning global bootmeth 'efi_mgr':
      0  efi_mgr      ready   (none)       0  <NULL>
    ** Booting bootflow '<NULL>' with efi_mgr
    Loading Boot0000 'mmc 1' failed
    Loading Boot0001 'mmc 0' failed
    EFI boot manager: Cannot load any image
    Boot failed (err=-14)
    Scanning bootdev 'mmc@fa00000.bootdev':
    Scanning bootdev 'mmc@fa10000.bootdev':
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_startup failed
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: am65_cpsw_start end error
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete.......
    

    你好、Prashant

    解决 DDR 问题后,我遇到了一些新的问题.

    第一个输出在客户电路板上。 第二个来自官方委员会。

    你能告诉我这可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下指南中提到的权变措施是否有帮助:

    software-dl.ti.com/.../UG-Memory.html