This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:RAW12

Guru**** 2378800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497730/tda4vm-raw12

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI:

SDK8.6

单摄像头演示:

我们的摄像头没有 ISP、输出数据:RAW12

中的示例 IssParams.Params 中粗体显示的参数 Sensor_Create 我们应该如何设置它们?

静态等效 Sensor_Create 参数 ar0233CreatePrms ={
/*Iss Sensor_Info */


AR0233_OUT_WIDTH、/*WIDTH*/
AR0233_OUT_HEIGHT、/*HEIGHT*/
  1、/*num_expositions*/
  vx_false_e、/*line_interleaved*/

  {TIVX_RAW_IMAGE_16_BIT、11}、/*dataFormat 和 MSB [0]*/
}、
  0、/*meta_height_before*/
  0、/*meta_height_after*/
}、
  iss_sensor_AR0233_features、/*features*/
  Algorithm_iss_AEWB_MODE_AEWB、/*aewbMode*/
30、/*fps*/
4,/*numDataLanes*/
{1,2,3,4}、/*dataLanesMap*/
{0,0,0,0}、/*dataLanesPolarity*/
CSIRX_LANE_BANE_BAND_SPEED_1350_TO_1500_MMbps、/* CSI_laneBandSpeed */
}、
1,/*numChan*/
233、/*dccId*/
};

期待您的答复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    没有收到您的问题、 您已经在设置这些参数、对吧? 您正在将输出格式设置为 RAW12并启用 AEWB 算法。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们的目的只是获取 RAW12的原始图像、而不使用 VISS 和 AEWB。

    #1图像传感器中的参数设置有问题吗?

    #2 需要在 app_single_cam 演示中修改哪些设置?

    #3 是否需要进行任何其他修改?

    期待您的答复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    在这种情况下、您需要修改 单摄像头应用。 我认为在当前 应用中、它会绕过 YUV 传感器的 VISS 和 AEWB、因此请在 YUV 输入格式下检查此代码、您也需要针对 RAW12输入格式进行相同的更新。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的支持回复。

    这些误差意味着什么? 设置中是否遗漏了一些内容?

    期待您的答复。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    接收的流中有很多错误。 存在 CRC 问题、ECC 问题以及 溢出错误。 您是否确定通道数、通道极性和通道速度根据传感器/解串器的输出进行匹配?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    导致的原因 CRCcount 而增加? 如何解决?

    期待您的答复。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    是否可以检查解串器输出和 CSIRX 中配置的通道速度?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    阈值 传感器:640*480  RAW12  30fps。

    4通道。

    DES: 1500Mbps。

    CSIRX:CSIRX_LANE_Band_SPEED_1350_TO_15005Mbps

    #1 crcCount 持续增加的原因是什么?
    #2 crcCount 的持续增加会产生什么影响?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    从 CSIRX 的角度来看、它看到的是不正确的封装、或数据包不正确、并且有多个这些数据包。  

    您是否检查过车道速度? 数据通道上是否有任何干扰?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我应该如何确认车道速度? 如何确认是否存在干扰错误?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    现在是否正常工作? 您需要为 CSIRX 驱动器提供的通道速度。  

    此致、

    Brijesh