This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:在 RTOS SDK r10.1中部分构建视觉应用

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503711/tda4ve-q1-partial-build-of-vision-app-in-rtos-sdk-r10-1

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们将 J721S2 SOM + CPB 与 RTOS SDK R8.5配合使用来开发视觉应用。

在 RTOS SDK R8.5中、单个视觉应用(例如 tidl_od_cam) 可以通过以下命令部分构建:  

~/ti/j721s2/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_05_00_11/vision_apps$ make apps.dl_demos.app_tidl_od_cam.J721S2.LINUX.A72.release

最近、我们将 SDK 升级到版本 r10.1、但该命令不再起作用:  

~/ti//ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04/sdk_builder$ make apps.dl_demos.app_tidl_od_cam.J721S2.LINUX.A72.release
make: *** No rule to make target 'apps.dl_demos.app_tidl_od_cam.J721S2.LINUX.A72.release'. Stop.

我们想知道如何在 SDK r10.1中执行语法构建

谢谢。

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如需了解与构建相关的支持、请参阅最新的 Vision Apps 用户指南。  

    此致  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     在最新的视觉应用程序用户指南中找不到有关单个视觉应用程序的理论构建 的说明、但找到了与之前版本类似的方法。

    关闭 TT。

    此致、

    Christopher