This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:TDA4V Mid 和 TDA4A 条目之间的 VPAC 性能差异。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504045/tda4aen-q1-vpac-performance-differences-between-tda4v-mid-and-tda4a-entry

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

大家好、我对 VPAC 性能有疑问。

我在 TDA4V Mid 和 TDA4A 条目上使用相同的 MSC 代码进行了一个实验、结果不同。 我想知道、即使使用相同的代码、硬件的差异是否会导致不同的结果。

您能否提供两个 VPN 之间的性能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minseo Kim:

    这两个在这两个器件上运行的 VPAC/msc 之间可能存在预期的性能差异。  请参阅器件规格、了解这些器件支持的处理吞吐量。  

    此致、

    Brijesh