This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:cpufreq 接口缺失

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504835/processor-sdk-am64x-cpufreq-interface-missing

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我正在研究 AM64x 平台、并尝试在 Cortex-A53内核上启用 CPU 频率扩展。 我启用了所需的内核选项并修改了器件树以包含有效的 OPP 表、并添加了具有 Am62x 处理器 Foundational_Components Power_Management 中给出的参考 opp-table (参考:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/adm/pm_dfs.html)

目前、我使用的是 AM64x 处理器 SDK 版本:10.01.10.04

但我无法在/sys/devices/system/cpu/cpufreq.中看到缩放选项

在 menuconfig 中完成更改:

CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_ARM_PSCI_CPUIDLE=y
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_Performance=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_powersave=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_Conservative=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y
config_cpufreq_DT=m
CONFIG_ARM_SCMI_Cpufreq=y
config_virtualization=y
CONFIG_JUMP_LABEL=y
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY = y

我当前的 k3-am642.dtsi 与 opp-table。   e2e.ti.com/.../k3_2D00_am642.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AM64x 不支持动态频率调节、因此不支持 cpufreq。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目标是优化功耗、但如前所述、DFS 在 AM64x 中不可用。 Anshu Madwesh 您能建议任何替代方法来实现这一点吗?

    AM64x 不支持动态频率缩放、因此不支持 cpufreq。
    [/报价]

    有关 DFS 的更多信息(当 I 时) modprobe cpufreq-dt-platdev 和 modprobe cpufreq-dt

    我可以看到可用的调节器、scaling_cur_speed 等 In /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq.


    我有以下问题:

    1.) 如果将 CPU 频率调节器设置为 userspace、为什么我不能更改频率?

    2.) 如果无法在运行时更改频率、是否可以在启动时将其设置为某个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常不会启用 AM64x 来进行电源管理。

    Linux SDK 不支持 AM64x 上的 cpufreq、因此我们无法在 E2E 上提供其他支持。

    您可以尝试使用 K3Conf 工具来调整 A53内核速度。

    谢谢、

    Anshu