This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:在终端中打印已识别的类

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504959/sk-am62a-lp-print-recognised-class-in-terminal

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好专家、

如何在主机终端(打印目录、模型名称、推理时间、每秒帧数等)中打印输出

 +--------------------------------------------------------------------------+
 | Preview                                                                  |
 +--------------------------------------------------------------------------+
 +--------------------------------------------------------------------------+
 | Input Src: /dev/video-imx219-cam0                                        |
 | Model Name: SAMPLE-CL-Model                                              |
 | Model Type: classification                                               |
 +--------------------------------------------------------------------------+
 | dl-inference                     :        13.45 ms   from 1352   samples |
 | total time                       :        33.42 ms   from 1351   samples |
 | framerate                        :        29.93 fps  from 1351   samples |
 +--------------------------------------------------------------------------+


还需要禁用包含实时摄像头输出和已识别类的显示输出。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    当您使用 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps 运行演示时、将打印您分享的示例 。本文档中提供了有关如何配置演示(包括输入/输出模型等 )的说明:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/latest/exports/edgeai-docs/common/configuration_file.html 

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qutaiba、

    Unknown 说:
    禁用显示输出

    在配置文件中没有提到这一点。 我尝试了输出作为 fakesink、但这不起作用。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、  

    edgeai-gst-apps 在构建时假定应该有一些输出。 如果您不希望在屏幕上显示输出、则可以选择其他输出格式、例如将视频录制到文件、保存一系列图像或远程流式。

    如果根本没有任何输出、则需要对应用程序代码进行重大更改。 这意味着您无需将输入帧拆分为两种不同的分辨率、一种用于显示、另一种用于模型。 这也意味着大部分后处理代码(注释)不是必需的。 如果您需要这样、我建议仅为输入部分创建一个更简单的 gstreamer 流水线、因为不需要整个输出部分。 您可以使用自己的 gstparser/wraper。

      零售结账演示使用自己的 GST 流水线构建器(解析器包装器)。 与原始 edgeai-gst-apps 不同、该演示将所有 gstreamer 流水线构建器代码收集在单个文件中  、地址为:github.com/.../gst_configs.py。 您可以使用此文件作为新应用程序的起点。  

    此致、

    Qutaiba