This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:eMMC 设置为200MHz、没有数据信号

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505327/processor-sdk-am62x-emmc-is-set-to-200mhz-and-there-is-no-data-signal

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

尊敬的专家:

客户在200MHz 测试了 EMMC 接口、发现没有发出任何数据。

但是、当信号设置为150MHz 时、通信正常。

1、在此设置(150m)下、对硬件测量正常、并使用应力测试通过

如果使用以下设置(假设默认值为200米)、则硬件无法测量数据、且应力测试失败。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    如果使用以下设置(假设默认值为200米)、则硬件无法测量数据、压力测试失败。

    在这种情况下、Linux 是否从 eMMC 引导?

    还请共享任何日志。

    谢谢!