This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:实现捕获节点时间戳(以纳秒为单位)

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505424/tda4vh-q1-implementing-capture-node-timestamp-in-nanoseconds

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好、

现在,在我们的项目中,我们将在微秒内从 viss 节点接收来自原始图像描述符的时间戳,我们是否可以获得纳秒级精度的时间戳?

我可以看到  tivxPlatformGetTimeInUsecs API 的使用是否有任何替代 API 用于此目的?

为实现这一目标、我们需要遵循哪些步骤?
请指导我完成整个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它使用 以200MHz 运行的 GTC 计时器、因此您可能只获得5ns 间隔的时间戳。 您可以添加另一个 API (如 tivxPlatformGetTimeInNsecs)、并在需要 ns 时间戳的节点中使用它。  

    此致、

    Brijesh