This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:Keywriter 在 TDA4VM88T5BALFQ1上工作异常

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503020/tda4vm-q1-keywriter-worked-abnormal-on-tda4vm88t5balfq1

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们 发现 TDA4VM 的服务器 SOC Keywriter 工作异常、设备类型已更改为"HSSE"、KeyRevision 和 Count 已更改为1、但 CustMPK 部分尚未更改。 为什么? 如何解决此问题? 谢谢!

此致

Hawayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hawayi

    我们是否有相同的 TIFS 迹线?

    在密钥写入过程中 VPP 是否稳定?

     您发现此问题的样本有多少?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无跟踪。 大约2/500,生产线上的环境相同。 pic 下面是 VPP 控制的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难用 TIFS 跟踪调试这种问题,你是否也确保了 VPP 在故障情况下是稳定的?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、但生产线上的环境是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您是否还可以开始收集 TIFS 跟踪并在刷写时监控 VPP、以便在问题再次出现时、我们知道原因。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何收集 TIFS 迹线? Keywriter 的日志是否显示如下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WAKEUP UART 中附带的 TIFS 日志、您看到的日志来自 MCU UART、这些是在 R5内核上运行的 Keywriter 应用映像的日志。