This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67x PCIe 外部源时钟

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503839/am67-am67x-pcie-external-source-clock

器件型号:AM67

工具/软件:

香榭丽舍大街  

AM67x PCIe 有三个勘误表。

I.2242、I.2243和 I.2326

对于 I.2242、如果客户声称仅支持 PCIe 第2代(不支持第3代、8Gbps)、则他们想知道是否可以使用 AM67x 生成的时钟源。 客户也不会使用 PCIe Gen 3器件。   

目的是不使用外部源时钟进行生产、以节省成本。   

对于 I.2243和 I.2326、一个用于时钟门控、另一个用于 PCIe SSC 支持。  

如果不考虑这两项、我们是否建议为 PCIe 添加外部源时钟? (I.2242的备选案文4)  

由于客户正在进行 PCB 修改、并需要决定是否添加外部100Mhz 时钟源、因此请尽快对此进行评论。   

 

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个漫长的周末、因此请希望下周初有响应。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    我们能否获得团队对此 ASAP 的反馈?  

    客户即将解决其 PCB 原理图设计问题、需要了解我们的建议。  

    关于 SW 的另一个问题是、  

    当前的 SDK 是否支持分别从 AM67x 输出 PCIe 时钟并使用外部时钟源?

    通过添加外部时钟源、是否需要进行任何软件更改/设置?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    特别是对于 SK-AM67/J722S-EVM、电路板没有外部时钟源、SoC 正在生成并提供 PCIe 基准时钟。 以下内容来自我们的公共原理图文件:

    您可能会注意到、可以安装一些 DNI (请勿安装)电阻器、以便 从 CLKGEN_SERDES1_REFCLK_P/N 连接到外部时钟、而移除 R3、R4、C1、C2将断开 SoC 到连接器的时钟。

    因此应该可以使用内部或外部时钟。

    软件主要用于更改器件树。 J722S/AM67的默认器件树为内部器件。 使用外部时钟源会有差异。  

    至于勘误表、在使用知名供应商提供的一些 PCIe 卡时、我个人未遇到勘误表、但我看到过去使用 FPGA 或网络交换机的客户似乎因勘误表而遇到问题(尽管我们尚未确认勘误表是否是问题的原因)。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma  

    感谢您的回答、  

    因此、如果 i2242不支持8GT/s /秒的数据速率(不支持 GEN 3)、则不会出现问题。

    在这种情况下、客户可以继续将内部时钟用于生产。

    Br、Rich