This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:通过 TI AWB 算法估算色温

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506314/tda4vh-q1-color-temperature-estimation-by-ti-awb-algorithm

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

在 TI AWB DCC 用户指南中 、它被称为"仅当算法通过其常规机制无法产生可靠的色温估算时才使用默认条件、这种估算发生在不到1%的图像中"

 我们如何知道、当前算法无法得出可靠的色温估算?

谢谢。

Ajay Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我想这些适用于 AWB 校准最后一步填写的默认条件。

    我认为除了返回的 CCT 估算值之外、没有明确的返回值。

    通常、如果从 AWB 返回稳定的默认 CCT 值、则处于默认条件。