This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:VIDIOC_SUBDEV_S_ROUTING:器件的 ioctl 不适当

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497085/sk-am62p-lp-vidioc_subdev_s_routing-inappropriate-ioctl-for-device

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

嗨、我正在使用视频捕获设备、当我运行此命令时。

root@am62pxx-EVM:~# gst-device-monitor-1.0
探测设备...


[0:24:10.421382530][1170] INFO IPAManager IPA_manager.cpp:137 libcamera 未安装。 将"//IPA/IPA"添加到 src 搜索路径
[0:24:10.433082025][1170] INFO Camera camera_manager.cpp:327 libcamera v0.4.0 + dirty (2025-04-03-03T07:44:41-03)
[0:24:10.618963840][1172]错误 V4L2 v4l2_subdevice.cpp:1590 'cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge':VIDIOC_SUBDEV_S_routing:器件的 ioctl 不正确
[0:24:10.695448005][1172]错误 V4L2 v4l2_subdevice.cpp:1590 'nvp6324_mipi 4-0033':VIDIOC_SUBDEV_S_routing:设备的 ioctl 不正确
[0:24:10.695578960][1172]错误 V4L2 v4l2_subdevice.cpp:1539 "nvp6324_mipi 4-0033":设置路由失败:参数无效
[0:24:10.695652020][1172]错误 SimplePipeline simple.cpp:1655无法重置/dev/v4l-subdev2的路由:参数无效

(gst-device-monitor-1.0:1170):Gstreamer 关键**:00:24:18.440:gst_element_message_full_with_details:断言"gst_is_element (element)"失败

(gst-device-monitor-1.0:1170):Gstreamer 关键**:00:24:18.440:gst_element_message_full_with_details:断言"gst_is_element (element)"失败

(gst-device-monitor-1.0:1170):Gstreamer 关键**:00:24:18.479:gst_element_message_full_with_details:断言"gst_is_element (element)"失败

找到的器件:

名称: PowerVR B 系列 BXS-4-64 MC1.
类:视频/接收器
CAPS : video/x-raw (内存:VulkanImage)
属性:
vulkan.name = PowerVR B 系列 BXS-4-64 MC1
Vulkan.type =集成
Vulkan.api.version = 1.3.270
Vulkan.api.version.major = 1 (0x00000001)
Vulkan.api.version.minor = 3 (0x00000003)
Vulkan.api.version.patch = 270 (0x0000010e)
Vulkan.driver.version = 1.576.1234
Vulkan.driver.version.major = 1 (0x00000001)
Vulkan.driver.version.minor = 576 (0x00000240)
Vulkan.driver.version.patch = 1234 (0x000004d2)
Vulkan.dvendor.id = 4112 (0x00001010)
vulkan.device.id = 907036566 (0x36104796)
Vulkan.memory.n_堆= 1 (0x00000001)
Vulkan.memory.watch堆.0.size = 8244371456
Vulkan.memory.wapps.0.flags = 1 (0x00000001)
vulkan.memory.watches.0.flags.str =器件本地
Vulkan.memory.n_types = 4 (0x00000004)
Vulkan.memory.types.0.heap = 0 (0x00000000)
Vulkan.memory.types.0.flags = 1 (0x00000001)
Vulkan.memory.types.0.flags.str =设备本地
Vulkan.memory.types.1.heap = 0 (0x00000000)
Vulkan.memory.types.1.flags = 17 (0x00000011)
vulkan.memory.types.1.flags.str = device-local-|lazily-allocated
Vulkan.memory.types.2.heap = 0 (0x00000000)
Vulkan.memory.types.2.flags = 7 (0x00000007)
Vulkan.memory.types.2.flags.str =设备本地|主机可见|主机相干
Vulkan.memory.types.3.heap = 0 (0x00000000)
Vulkan.memory.types.3.flags = 11 (0x0000000b)
vulkan.memory.types.3.flags.str =设备本地|主机可见|主机缓存
Vulkan.n_queue_families = 1 (0x00000001)
Vulkan.queue_family.0.n_queues = 2 (0x00000002)
Vulkan.queue_family.0.flags = 15 (0x0000000f)
vulkan.queue_family.0.flags.str =图形|计算|传输|稀疏绑定
Vulkan.queue_family.0.timestamp_resolution = 64 (0x00000040)
Vulkan.queue_family.0.min_image_transfer_granuality.width = 1 (0x00000001)
Vulkan.queue_family.0.min_image_transfer_granuality.height = 1 (0x00000001)
vulkan.queue_family.0.min_image_transfer_granuality.depth = 1 (0x00000001)
默认值为 true
gst-launch-1.0……! 硫化水槽

如何纠正这种"VIDIOC_SUBDEV_S_Routing:设备的 ioctl 不适当"?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    很抱歉、延迟的回复。 我将在接下来的两周旅行。 我会尽快回复您。  

    感谢您的耐心。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    谢谢、我将等待您的回答。


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    很抱歉晚回复。 由于我们继续讨论这个新主题: SK-AM62P-LP:Libcamera、因此我将关闭这个主题。

    此致、

    建中