This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于 AM62A 电路板上的 ISP 边缘增强

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506293/am62a7-about-isp-edge-enhancement-on-am62a-board

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

根据文档:打开/opt/edgeai-tiovx-modules、src、然后找到 ee_mode 并将其设置为:
–obj->params.FCP[0].ee_mode = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y8;
但我没有找到 ee_mode。 我是否可以将这行代码添加到代码块的最后一行?

最好的注意、

Meng

e2e.ti.com/.../tiovx_5F00_viss_5F00_module.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    只是为了确认一下、您指的是 AM6xA ISP 调优指南以及如何启用 EE:

    实际上、本应用手册是在 SDK 10.1版本之前编写的、不再需要更改此手动代码。

    GStreamer 插件 tiovxisp 具有元素属性"e-mode"。

    root@am62axx-evm:~# gst-inspect-1.0 tiovxisp
    
      ee-mode             : Flag to set Edge Enhancement mode.
                            flags: readable, writable, controllable, changeable only in NULL or READY state
                            Enum "GstTIOVXISPEEModes" Default: 0, "EE_MODE_OFF"
                               (0): EE_MODE_OFF      - EE mode off
                               (1): EE_MODE_Y12      - Edge Enhancer is enabled on Y12 output (output0)
                               (2): EE_MODE_Y8       - Edge Enhancer is enabled on Y8 output (output2)

    您只需在 GStreamer 流水线中使用此属性启用 EE、例如:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=3280, height=2464, framerate=15/1, format=rggb10 ! \
    tiovxisp sink_0::pool-size=4  sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=$1/dcc_viss.bin ee-mode=EE_MODE_Y8 \
    sink_0::dcc-2a-file=$1/dcc_2a.bin format-msb=9 ! \
    ...

    此致、

    建中