Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
您好:
我目前正在我的 PC (通过 TIDL 编译)和 TDA4VH 电路板上使用 SDK 版本 vh0902运行量化分段模型。
在我的 PC 上,量化模型产生了三个类的合理且可区分的结果:背景(0)、目标(1)和非目标(2)。 但是、将相同模型部署到电路板时、推理输出似乎不正确-大多数像素是作为1类预测的、0类和2类很少(或从不)预测。
以下是我确认的内容:
同一输入图像用于 PC 和电路板推理。
该模型是使用相同的 TIDL 编译设置进行编译的。
其他模型(例如物体检测)在电路板上工作正常。
此问题似乎特定于此分割模型。
是否存在与 TDA4VH 上的量化模型行为或我应该检查的特定设置(例如激活范围、后处理、推理引擎设置)相关的任何已知问题?
如有任何帮助或建议、将不胜感激。
谢谢、
Minho Park。