This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS v12.7.1 -如何独立管理深色模式的编辑器颜色

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504654/ccstudio-ccs-v12-7-1---how-to-manage-editor-colors-independently-for-dark-modes

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好:

我正在尝试管理 CCS Studio 环境 v12.7.1的颜色外观。  我更喜欢有一个深色(黑色)背景的 IDE 工作室,因为它更容易在眼睛.  我尝试了"暗"模式以及"Code Composer Studio -暗"模式。  不幸的是,背景是一个灰色的灰色的两个选项,而不是颜色 的黑色,我喜欢。  如果我尝试将背景颜色更改为黑色、它将执行此操作、但仅在编辑窗口打开时的持续时间内执行此操作。  一旦我单击"应用"和"应用并关闭"、两个选项的背景将恢复为灰色的浅色。  换言之、选择这两个选项中的任何一个都不允许修改背景颜色。  如果我选择"经典"模式、它确实允许您将背景更改为黑色。  缺点是窗口外围不暗、而是背景外观非常浅灰色(几乎为白色)。  有没有方法可以让我的编辑器处于两种暗模式中的任何一种,同时允许您将背景颜色更改为真正的黑色?

在相关的注释中、我认为颜色编辑窗口需要改进。   我设想如何实现此目标的一个很好的示例是当前在"PyCharm" IDE 上实现此目标的方式。  如果您进入设置>编辑器>配色方案> Python、将出现一个包含示例代码的窗口。  如果您想更改"函数"、"类"、"关键字"、"参数"等的颜色、 从下面的示例代码中进行选择。  执行此操作时、其颜色编辑选项会自动显示在右侧面板上、并突出显示以进行编辑。  以这种方式执行会更加直观、而不是使用该方法、因为它当前是使用 CCS 实现的、CCS 过于冗长、对一般用户来说可能没有太大意义。  这会浪费时间、因为您必须不断来回验证实施的更改是否与您的预期相符。 使用可视代码、您可以准确地知道关键字(函数、类、参数、自我、类型、参数、 字符串等)字体颜色。

在任何情况下、您能否帮助实现暗模式、以便我可以将背景设置为暗模式、但可以选择独立将背景颜色更改为黑色。

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处介绍了用于自定义 CCS v12的可用选项: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/customizing_ccs_editor_and_gui.html

    我们确实通过引入"Code Composer Studio - Dark"主题来尝试优化 Eclipse 中的暗主题、但肯定仍然有一些限制。

    请注意、随着 CCS v20版本的推出、我们已从 Eclipse IDE 过渡到 Theia IDE。 如果您还没有、请查看。 暗色主题可能更适合您的偏好、因为它基于 VS Code 主题。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我的问题。  非常感谢。

    在任何类型的暗模式下、CCS v20 IDE 是否提供使编辑器背景完全黑色(不是深灰色或任何变体、而是完全黑色)的选项?  您是否亲自对此进行了测试并进行了验证?  我想先知道、然后再投入时间下载和测试它。   

    不相关的注释: 您是否可以使用 CCS IDE 测试 C 代码片段、而无需将其绑定到 特定器件?  否则、我每次都必须使用 FET 器件(MSP430)将笔记本电脑连接到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何类型的黑暗模式下、CCS v20 IDE 是否提供编辑器背景完全黑色(不是深灰色或其任何变体、而是完全黑色)的选项?  您是否亲自对此进行了测试并进行了验证?

    CCS 20中的主题不可配置。 也就是说,默认的编辑器背景是黑色的(至少对我来说)。  

    您可以在 CCS 20概述视频中看到一个示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAYvq3.tTCJv4S7pKjagLg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    关于不相关的说明: 您 是否可以使用 CCS IDE 测试 C 代码片段、而无需将其绑定到特定器件?  否则、我每次都必须使用 FET 器件(MSP430)将笔记本电脑连接到电路板。

    CCS 不支持仿真。 要运行/调试程序、您需要连接到实际硬件。

    谢谢

    Ki