This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:2.5英寸 SATA SSD 接口、通过 USB2.0端口与 AM62A3-Q1处理器连接

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3-Q1, SK-AM62B-P1, SK-AM62-LP, SK-AM62B, SK-AM62-SIP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505997/am62a3-q1-2-5-inch-sata-ssd-interface-with-am62a3-q1-processor-through-usb2-0-port

器件型号:AM62A3-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1SK-AM62-LPSK-AM62B、SK-AM62-SIP、AM62P

工具/软件:

您好、

我们希望 通过 USB2.0端口将2.5英寸 SATA SSD 与 AM62A3-Q1处理器连接、方法是使用 USB2.0转 SATA SSD 适配器电缆和连接器。

我们是否可以将外部2.5英寸 SATA SSD 直接连接到 USB2.0?还是需要使用外部 SATA 控制器芯片组通过 USB2.0端口连接 SATA SSD??

谢谢

Dinesh K.