This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于 PSDK 的查询

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504837/am62a7-inquiries-about-the-psdk

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好专家。

1.我们目前正在使用 PSDK ti-firmware-builder-am62axx-evm-09_02_00_05、我们有以下与之相关的问题:

  q1)"imaging/sensor_drv"中有与摄像头相关的源文件、但它们设置为在构建过程中跳过。 请告诉我们原因。   

      

  q2)请告知我们 PSDK "imaging/sensor_drv"的未来版本可供使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    imaging/sensor_drv 用于使用 RTOS SDK 的平台。 AM62A 是一个 Linux SDK、其中包含来自 Linux 内核而不是来自 imaging/sensor_drv 的传感器驱动程序。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们目前正在使用"ti-firmware-builder-am62axx-evm-09_02_00_05"PSDK。
    因此、我们希望简要说明如何在使用该 PSDK 时启动摄像头。

    此致、

    宾寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 宾寿:

    了解您的背景。 ti-firmware-builder 用于构建 R5和 C7x 固件。 传感器驱动程序在 Linux 中的 A53上运行。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中

    如果我再次检查您的话、
    如果推出新摄像头、
    我们必须首先处理 Linux 映像、然后替换"ti-firmware-builder-am62axx-evm-09_02_00_05"PSDK 中的映像。
    对吗?

    此致、

    宾寿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宾寿:

    您无需重新构建固件即可启动新摄像头。  请参阅《 ISP 调优指南》 第 5章"传感器软件集成"。

    此致、

    建中