This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:缩写

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506188/processor-sdk-j784s4-abbreivations

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好:

您能否提供缩写 SPL 的说明、以及 QNX SPL 模式的引用内容?

提前感谢您。

Br Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    SPL 代表 二级程序加载器。  SPL 是 U-Boot 源代码中构建的第一级引导加载程序组件、是 从 U-Boot 源派生的较小二进制文件、设计为适合大小有限的 SRAM。

    TDA4/J7x 器件使用多级引导加载程序、该引导加载程序在 MCU R5F (基于 U-Boot 的 R5 SPL 或基于 RTOS PDK 的 R5 SBL)上运行、然后是 A72内核上的引导加载程序、后者通常以 ARM 可信固件(ATF 或 TF-A)后跟 A72 SPL 和/或 U-Boot 开头。

    QNX SPL 模式是指使用 SPL 在 A72上引导 QNX HLOS。   打包的 Linux SDK 使用所有 Linux 组件:R5 SPL -> ATF (在 A72上)-> A72 SPL -> A72 U-Boot -> Linux 内核进行引导。

    汽车系统的典型量产引导使用简洁的 SBL。 A72 SPL 和 U-Boot 是可选的、具体取决于您的引导使用情况/要求。

    此致

    Suman