This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:R5线程 ID 不匹配

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505839/processor-sdk-am64x-r5-thread-id-dismatch

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

我使用 TMDS64EVM SBL 代码运行:

在 cfile 中、我发现 R5 RX 正常线程为0、 但在 SDK 中是如此  

software-dl.ti.com/.../group__SCICLIENT__ROM__HAL.html

它提到 R5的线程 ID 是线程 ID 5。   线程 ID 的哪个值 是正确的、代码(0)或文档(5)?


使用该线程 ID、例如:   

Sciclient_secProxyVerifyThread (rxThread);

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun Tu:

    文档和代码都是正确的。

    对于 AM64x 和 AM243x 器件、DM 在 DMSC 内核(M3)上运行、DMSC 输出和入站线程的线程 ID 分别为0和1、这两个线程分别用于代码中以及 AM64和 AM243。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但谢谢。 对

    SCICLIENT_ROM_R5_RX_NORMAL_THREAD 、从 dmsc 端发出、从 R5端接收。

    也许在命名期间添加一些流程会更好、例如:  SCICLIENT_DMSC_OUT_R5_IN_NORMAL_THREAD