This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625定制板上的闪存

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, UNIFLASH, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505654/am625-flash-on-am625-custom-board

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSK-AM62-LP

工具/软件:

我想使用定制 AM625电路板写入 OSPI。
我尝试先运行 examples/drivers/ospi/ospi_flash_diag、因为我无法配置 OSPI。

使用 uart_bootloader.py 进行写入时、会收到以下错误。
 [status]错误:应用程序加载失败!!!

由于我将 NT6AN256M16AC 用于 DDR、因此我在 syscfg 中输出设置并将其应用到 SBL_UART_uniflash。
采用 NT6AN256M16AC 的参考设计 SK-AM62-LP 按原样使用。

是否有任何其他需要配置的区域?