This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:移植传感器失败、soc 端无法接收图形

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504242/j721excpxevm-porting-sensor-fail-the-soc-end-cannot-receive-the-graph

器件型号:J721EXCPXEVM

工具/软件:

您好 TI  

当我调出模块 s5k3b6s+max96717+ max9296时、IIC 通信正常、图像接收器正常。 我确认设置已正常写入、但 soc 未收到相应的图像。 我可以询问贵公司是否有一些 mipi 信号设置、以确保 soc 可以正确接收图像? 目前正在运行 singlecam、可以在开小差端测量时长为33ms 的 mipi 波形

我尝试 在 streamon 回调中移动整个传感器和解串器配置、 这也无法改进。 错误与之前相同、soc 没有收到图形

错误日志:

vx_zone_warning:[tivxCaptureSetTimeout:795] capture:警告:未使用 tivxCaptureRegisterErrorFrame 提供错误帧,默认为永远等待!!!

 如上所述上传日志和驱动程序代码

该 SDK 使用 I-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05

e2e.ti.com/.../_5B00_com-COM21_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_21_5F00_160317_2900_--COM21--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM21_29002900_.loge2e.ti.com/.../4478.iss_5F00_sensors.ce2e.ti.com/.../iss_5F00_sensor_5F00_ar0820.c 

谢谢  

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    请您确认一下

    -通道数和通道 极性根据硬件连接进行匹配?  

    -解串器的输出通道速度与 CSIRX 中的速度设置相匹配?

    -输出虚拟通道和数据类型与 CSIRX 配置匹配?

    -最后,是的,请在 streamon 回调中移动整个配置,以确保 只有 在配置 CSIRX 后才启用传感器和解串器。  

    此致、

    Brijesh