This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:CPI 示例用例

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505056/tda3xevm-example-cpi-usecase

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:

我想通过将摄像头连接到 CPI 端口来启动摄像头。

我可以参考是否有一个用例?

还是有单独的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    遗憾的是、VISION SDK 中没有使用 CPI 接口的示例。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果查看下面的链接、似乎有一个值得参考的用例、对吧?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1031646/tda3xevm-about-vip-port-and-cpi-port/3815394#3815394

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以参考采用 ar0140传感器输入的 iss 用例吗?  

    但为什么需要 CPI 端口? 不能改用 VIP 端口吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑两个街区、VIP 和 CPI。

    两个模块之间的性能是否有很大差异?

    目的是捕获摄像头数据并运行 DSP 和 EVE 算法。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    不、这两个模块之间的性能差异。 一般而言、VIP 在管道中还有其他块、如色度下采样器、所以您可以使用它们。 捕获存储器中的数据后、是的、您可以在 DSP 和/或 EVE 上处理数据。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是因为 VIP 和 CPI 在两个区块上的差异而被划分的吗?

    我想知道是否有必要将它们分开

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这两个模块在 TDA3x 中不同、尽管两者都支持并行输入。  

    此致、

    Brijesh