This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:支持 X509证书中 ECC 签名的路线图

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504960/processor-sdk-am62x-roadmap-for-support-of-ecc-signatures-in-x509-certs

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

本文提到、在几个地方、对 X509证书的签名还支持 ECC。  

  1. TI 在以下 帖子中的声明是否仍然有效: PROCESSOR-SDK-AM62X:对安全启动(SMPK/BMPK) ECC 密钥的支持-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 ?
    日期是否固定?
  2. 此外、在支持这一点后、已经提供(HS-ECC) SoC 是否能够支持 FS SMPK/BMPK 密钥、或者是否有新的订购型号?
  3. 与 MPK 签署的 TIFS 的内部证书是否仍为 RSA 签名?

谢谢!

此致、

Hakan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.目前计划在25年第3季度之前为 AM62P 器件提供支持。 完成该操作后、将根据需要评估对其他器件的支持。

    2、ROM 已经支持。

    3.这应该被视为无关,因为客户对 TIFS 二进制文件及其证书没有任何控制。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!