This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:多 AM 编解码器拆分图

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503734/tda4vh-q1-multicam-codec-split-graph

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

大家好、我正在使用 tda4vh SDK 9.2版本。

我想在多 AM 编解码器中将两个不同的 LDC 应用于同一摄像头

我只是在没有解码的编码后保存它。

因此、我想通过参考多通道应用中的示例、再创建一个 viss、aewb 和 LDC 节点

我对此有疑问。

1. 是否有相关的修补程序文件

2. 将 viss、aewb 和 LDC 添加到 init 是正确的、创建像 multicam 这样的图形

3.在原始代码中,LDC 的输出被放入相应的数组 obj->enc_pool.arr[0]中,但我能否将新创建的 ldc1的输出放入 obj->enc_pool.arr[1]中?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个漫长的周末、因此请希望下周初有响应。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    若要使用两个具有不同参数的 LDC 节点、您需要添加第二个 LDC 节点、然后将第二个 LDC 节点的输出连接到编码器节点。  

    此应用没有示例、但您可以参考现有示例轻松添加此示例。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试创建两个节点、并将每个结果放入 en_pool.arr[0]中、

    由于 ldc2的结果、是否有办法访问 en_pool.arr 的特定索引来放置 output_arr?


    此外、在 Multicam codecI 中 、通过引用 en_pool.arr[0]并使用当前函数"add_digraph_parameter_by_node_index"将 ldcobj.node 注册为图形参数、那么如果我创建 ldcobj2、是否需要添加相同的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    嗯,是的,您可以在 LDC 节点中获取父对象数组,然后从对象数组中获取特定实例。  

    此致、

    Brijesh