This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:"TI 6204"控制器的评估板套件详细信息

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505033/processor-sdk-am62x-evaluation-board-kit-details-for-ti-6204-controller

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:TMS320C6204

工具/软件:

TI、您好。

 是否有任何适用于 "TI 6204"控制器的评估板套件?

如果有、请您提供相同的详细信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poovannan、

    请提供有关您的问题的更多具体/详细信息吗? 您是否询问"TMS320C6204"?  

    此致、
    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的意思  是 www.ti.com/.../TMS320C6204、则该部件已过时。 在任何新设计中、您都应该查看更新的器件。 例如 、https://www.ti.com/product/OMAP-L138 的性能应该明显优于它、并且支持相同的 IO 功能。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qutaiba Saleh:

    不对、我是说它与 TI AM6204处理器有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poovannan、

    感谢您的澄清。 是的、这是适用于 AM62处理器的 EVM: https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1。 请注意、此 EVM 使用的是 AM6254版本、该版本具有适用于 AM62x 系列的完整特性。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qutaiba Saleh、

    感谢您的快速反馈。

    您能告诉我在哪里可以找到 AM 6204和 AM 6254之间的详细信息吗?

    此致、

    Poovannan.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poovannan、

    AM62x 系列各种器件的详细信息包含在数据表中: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am625.pdf。请参阅第9页的表5-1。

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Qutaiba Saleh、

    感谢您发送编修。