This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:不带 FS 引导的区分 HS-UART 和 HS-SE 器件的方法

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505725/am623-method-to-distinguish-between-hs-fs-and-hs-se-devices-w-o-uart-boot

器件型号:AM623

工具/软件:

尊敬的支持团队:

 

在 FS 引导模式下不使用控制台日期是否可以区分 HS-UART 和 HS-SE 器件?

在没有任何真正 UART 或 JTAG 的用例中、我们唯一想要使用的接口是 USB 和 USB 上的 UART。

引导模式也限制为 USB-DFU。

因此、我们想到了一些问题、例如、通过专用的 SBL 引导加载程序(firmware)读取密钥版本(TSCI_MSG_READ_KEYCNT_KEYREV)。 从我们发现的文档来看、它似乎仅限于 HS-SE 器件。

我们是否可以对 SE 和 FS 器件使用不同的 API 调用、或者您是否会推荐不同的方法?

 

此致