This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:eDP 上的黑色补丁闪烁(RGB565格式)

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504746/tda4vh-q1-black-patch-flickering-on-edp-for-rgb565-format

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好、

在 RGB565格式的 eDP 端口显示上,我们观察到黑色补丁 闪烁,并且其上下移动都不稳定。

我随附了视频以供参考。 请让我们知道什么可以解决这个.

e2e.ti.com/.../20250422_5F00_102956.mp4

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否详细说明一下 eDP 支持 RGB565的含义? 图像是如何生成的? 似乎您正在使用马赛克节点、看起来只有闪烁才会在较低的两个信道中观察到。 来自 VISS 和 Mosaic 节点的通道是否正确?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    摄像机--nv12-->GPU_Rendering --RGB565-->显示

     通过在文件中转储帧来正确验证图像生成情况。

    因为我无法上传15到20分钟的视频...  这种黑色补丁闪烁以循环方式从下逐渐向上移动 、而不管所有4个摄像头 视图如何、视图都没有闪烁效果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我您正用于 RGB565的 openVX 格式吗? 另外、您能否确认 RGB888格式之前未出现此问题?  

    是否可以共享 GPU 的输出文件以查看其是否正确?  

    此致、

    Brijesh