工具/软件:
有没有什么东西会坚持你作为一个原因,为什么我们会定期不正确地安装? 如果没有其他的, 你能给出任何指示,以通过 重新启动而不是内核在下一步崩溃自动从这种情况恢复的最佳方法吗? 我将开始查看回退初始化选项... ubi 检查的超时是否会减少? 我在运行时也偶尔看到超时:(我认为-110是超时)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我打算添加:我确实使用 ubifformat 闪存,它似乎不是*如何*它被刷新,因为内核向后兼容旧的 RFS,所以我可以测试相同的3.19 RFS,它从来没有这样做的3.19内核,并看到它偶尔发生在5.10内核。
也是为了添加命令行为: console=ttyO0115200n8 Root与其 RW rootdelay=1 ubi.MTd=8512 rootfstype=ubifs root=ubi0:compu-tdi7-rootfs doops.mtdddev=ape2.n 且 earlyprintk=ttyO0115niftfb=systemapt=nopt0 noft= unifieds.fb
您好、Nicole
DM3730现在是一款传统器件、我们可能无法为此提供太多指导
https://www.ti.com/product/DM3730 (请参阅产品文件夹上的注释)
将查看团队中是否有人可以提供一些建议。 如果您愿意直接与一些3P 合作、请告知我们、我们可以提出一些建议。