This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:是否可以使用 EDMA3进行多个 DMA 传输?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505342/tms320c6747-is-multiple-dma-transfers-possible-with-edma3

部件号:TMS320C6747

工具/软件:

你(们)好

我一直在使用 TMS320C674x 进行各种开发、但 EDMA3只使用了一个 TC0。

下一个开发需要多个 DMA 传输、但我是否将 TC0和 TC1误解为有自己的 DMA 总线?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C674x 是一种传统器件、支持范围有限。 请在 TI.com 和现有的 E2E 上搜索答案。 您也可以查看 此公告中 的资源。

    此致、

    建中