This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:McASP's TDM 输入留出 H 时间长度

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503600/am620-q1-allowance-of-h-time-length-for-mcasp-s-tdm-input

器件型号:AM620-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM620-Q1

工具/软件:

我对 McASP 的 TDM 输入设置有疑问。
当 Sync 极性设置为"上升沿"时、帧同步 H 时间是否长于1个字?
要连接的 TDM 源的帧同步设置为"H/L 50%比率"、因此 H 时间长于1个字、但我想确认这是否是问题、因为 AM620-Q1设置只允许选择1位和1个字。

谢谢 Naomichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Naomichi

    感谢您的查询。

    让我与专家核实并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naomichi

    TDM RX 帧同步选项仅适用于帧同步的生成。   

    只要外部器件生成的帧同步识别出第一个位是新帧、那么您就不应该有问题。  

    对于帧中的第二个字、只有2个时隙 I2S 需要正确转换。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    我可以确认设计没有问题。