This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4:阐明 PSDK RTOS 10.1.0.4_J784S4中的 ARM-GNU-TOOLCHAIN 版本

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504376/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4-clarify-the-arm-gnu-toolchain-version-in-psdk-rtos-10-1-0-4_j784s4

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

你(们)好 TI 成员

我尝试  使用 PSDK RTOS 10.1.0.4 J784S4为团队中的一些工程师建立一个通用编译环境。

我发现 ARM GNU 编译器与之前的 PSDK RTOS 版本9.2不同。

在 PSDK9.2中使用了 ARM GNU Compiler 版本11.3。 但在 PSDK 10.1.0.4中、我知道编译器路径会在工具链文件夹下更改。

版本似乎是13.3。

我已经从该链接(https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/13.3.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-13.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz)下载了编译器

然后将进行类似这样的修改

gcc_linux_arm_root?=$(psdk_path)/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr
-->  
gcc_linux_arm_root?=$(psdk_path)/arm-gnu-toolch-13.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu

如果将 ARM 编译器路径更改为"arm-gnu-toolch-13.3.rel1-x86_64-Aarch64-none-linux-gnu"、可以吗?

 

此致

Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法实现、

    我想编译 openssl-1.1.1W、就像之前版本的9.2一样。

    -从 https://github.com/openssl/openssl/releases/download/OpenSSL_1_1_1w/openssl-1.1.1w.tar.gz 下载 openssl-1.1.1w

    -设置配置

    ./Configure Linux-AArch64 --cross-compile-prefix=/tools/101_j784s4/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu---prefix=${common_path}/openssl-1.1.1w --openssldir=${common_path}/openssl-1.1.1w/ssl

    -构建

    make -j && make install && ldconfig

    如何使用 PSDK RTOS 10.1.0.4_J784S4中的工具链编译 openssl-1.1.1W?

    此致

    Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yongsig:

    [引述 userid="420366" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504376/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4-clarify-the-arm-gnu-toolchain-version-in-psdk-rtos-10-1-0-4_j784s4

    如果将 ARM 编译器路径更改为"arm-gnu-toolch-13.3.rel1-x86_64-Aarch64-none-linux-gnu"、可以吗?

    [/报价]

    您是否要确认您使用的是 PROCESSOR-SDK-LINUX J784S4还是 PROCESSOR-SDK-RTOS-J784S4?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我使用的是  PROCESSOR-SDK-RTOS - J784S4。

    此致

    Yongsig Do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongsig Do:

    [引述 userid="420366" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504376/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4-clarify-the-arm-gnu-toolchain-version-in-psdk-rtos-10-1-0-4_j784s4

    如果将 ARM 编译器路径更改为"arm-gnu-toolch-13.3.rel1-x86_64-Aarch64-none-linux-gnu"、可以吗?

    [/报价]

    要设置编译器、必须修改 pdk_tools_path.mk 文件。您能否参考附加的文件来设置路径。

    e2e.ti.com/.../3515.pdk_5F00_tools_5F00_path.zip

    此致、

    Karthik