This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A SF 支持

Guru**** 2421550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503591/am62a7-am62a-sf-support

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的专家:

您能不能告诉我如何在 AM62A 中支持 SF 探针命令、我已经尝试了 AM62xx EVM、它确实有效。 但在 AM62A ospi NOR 板中、SF 探针无法工作。

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    Unknown 说:
    但在 AM62A ospi NOR 板中、SF 探针无法工作

    您是否设计了基于 AM62A 的定制电路板? 同时具有 OSPI NOR 闪存(哪个器件型号)?

    此外、您是否要以我们最新的 AM62A Linux SDK 为基准(当前为 v10.1、请参阅 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A)

    然后、提供您尝试访问该闪存芯片时的任何日志。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    I cp 从 AM62x 到 AM62A 板的 uboot.img、它可以使用 SF 探针、但它无法引导至内核。 可以正常使用 uboot 命令。

    BR、

    Biao