This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:C7xMMA 自定义代码执行

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504001/am62a7-c7xmma-custom-code-execution

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好:

我们的团队正在评估 C7xMMA、以实现模型预测性控制(MPC)算法和相关的信号处理任务。

有人可否就 C7xMMA 可编程性阐明以下内容:

  1. AM62A7 用户是否可以直接在 C7xMMA 上运行自己的自定义代码? 我们从之前的 E2E 讨论中了解到、该功能已进入路线图。

  2. AM62D  如果没有、AM62D 是否提供此功能? 此外、AM62D 是否支持在其 Cortex-A53内核上运行 Linux?

感谢您的帮助。

此致、
Ihor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihor:

    我们很高兴您对 AM62A 和 AM62D 感兴趣。  

    AM62A 目前通过我们的 TIDL 软件用于视觉应用。

    AM62D 产品目前主要面向音频应用、同时还能提供您需要的功能。 请联系您当地的 TI 代表、详细了解您 应用的要求和时间线 、并讨论使用 AM62D 的可行性吗?

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihor:

    感谢您关注 TI SoC。 关于自定义  C7xMMA 可编程性-  

    AM62A:目前不支持。  

    AM62D:提供 FreeRTOS SDK 功能、 仅限汽车音频客户访问。 为工业和专业音频市场提供 Linux SDK 支持 的工作正在进行中。 请在接下来的3-6个月内与我们联系以了解发布时间表。

    此致、

    Manisha