This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:CC3351 Linux 驱动程序源代码

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503064/m2-cc3351-cc3351-linux-driver-source-code

器件型号:M2-CC3351
Thread 中讨论的其他器件:CC3351

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 CC3351芯片、该芯片存在于 TI 提供的 M2模块中。

我使用的是 Linux 内核6.1.128。 在哪里可以获取用于 CC3351模块的 Wi-Fi 和蓝牙驱动程序?

如果我们能将其与移植手册一同提供、将会很有帮助。

此致、
Haji