This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于 ISP 调优:高光抑制

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506297/am62a7-about-isp-tuning-high---light-suppression

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在为我的工程进行 ISP 调优。

我在 ISP 调优指南文档中未找到任何有关高光抑制的材料。

您能否分享一些关于如何调谐以实现高光抑制的建议?

谢谢!

此致、

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    [引述 userid="643802" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506297/am62a7-about-isp-tuning-high---light-suppression

    您能否分享一些关于如何调谐以实现高光抑制的建议?

    [/报价]

    这是特定于应用的、我们没有太多的经验。

    请详细说明一下您的问题。
    您遇到什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    在实际应用中、当场景中有强光源时、
    如阳光直射、汽车前照灯或室内环境中的明亮照明、
    捕获的图像经常会因曝光过度、明亮区域的细节丢失以及整体视觉质量不佳而受到影响。  
    我想知道如何解决这个问题

    此致、

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    在实际应用中、当场景中有强光源时、
    如阳光直射、汽车前照灯或室内环境中的强光照明、

    这与自动曝光算法、运行时的 WDR 音调映射调优/调整、传感器 WDR 调优以及镜头/光学问题有关。
    它通常是我们成像第三方的专业领域。
    TI 的 SDK 演示应用和算法并未针对终端应用进行开发和优化。
    如果您有任何特定的故障情况、请与我们分享一些原始/YUV 图像示例以进行审核。