This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:安全勘误表 SPRZ533 (2022年1月)是否适用于 TDA4VH/J784S4?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502831/tda4vh-q1-does-security-errata-sprz533-january-2022-applies-to-tda4vh-j784s4

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

团队、
-TDA4/K3安全勘误表 SPRZ533 (2022年1月)是否适用于 TDA4VH/J784S4?
由于本文档自2022年以来尚未更新、因此我认为可能会有单独的 TDA4VH/J784S4安全勘误表文档。
-如果是,哪里可以找到它?

-i2275也适用于 TDA4VH/J784S4吗?

-是否有一些与 C7x 内核相关的 TDA4/K3安全勘误表? 如果是、在哪里记录?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        有关 TDA4VH/J784S4的最新勘误文档、请参阅 www.ti.com/.../TDA4VH-Q1页面上的 www.ti.com/.../sprz536b.pdf。

    Dan Chen 说:
    - i2275是否也适用于 TDA4VH/J784S4?

    可以看到、i2275未被提及;因此它不适用。

    Dan Chen 说:
    -是否有一些与 C7x 内核相关的 TDA4/K3安全勘误表? 如果是、则在何处记录?

    有关详细信息、请参阅上述 PDF。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praveen、谢谢!
    我将离线联系您进行一些澄清。

    BR、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在离线发送的电子邮件中、我已让相关团队回复。

    谢谢。