This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4存储器使用情况(EVM)

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502233/tda4ven-q1-lpddr4-memory-usage-evm

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM

工具/软件:

你(们)好

 LPDDR4的最大存储器使用量是多少、722SXH01EVM 上当时的 EVM 处理过程是什么?

(例如、最大 内存使用: 3.5GB,过程: 物体检测和标识标记显示 NPU )

我们 目前正在考虑 LPDDR 存储器容量、以 EVM 为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4VEN DDRSS 支持高达8GB 的容量。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kevin-san

    感谢您的答复。

    但是、我想知道"J722SXH01EVM"的实际最大内存使用情况。

    你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kevin-san

    我的问题答案的状态是什么?

    您能否在4月24日前告知我们(JST)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna-San:

    该 EVM 上的 LPDDR4存储器是 MT53E2G32D4DE-046 AUT:C、这是8GB 存储器(TDA4VEN DDRSS 支持的最大存储器)。  

    请注意、可在以下链接中找到 EVM 设计文件、其中应包含原理图以及 BOM (物料清单)。 EVM 上填充的存储器应记录在这些文件中。   https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM

    但是、您实际询问的可能是 SDK 的内存使用情况。 我会将 TT 重新分配给我们软件团队的某个人。  https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J722S 

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivin-san

    是的、我的问题如下。
    >然而,也许你实际上问的是 SDK 的内存使用情况。

    感谢您重新分配 软性团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    免费
    可用的可用共享缓冲区/缓存总量
    内存:6702624 306280 6386712 9248 171992 6396344
    交换:0 0 0

    此问题位于 J722s-EVM 上的10.1 SDK Linux SDK 上

    - Keerthy