This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:使用适用于 AM62xx 的 OTP Keywriter 将 AM62L 升级到 HS-SE

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505958/am62l-upgrading-am62l-to-hs-se-with-otp-keywriter-for-am62xx

器件型号:AM62L

工具/软件:

您好:

AM62Lx 是否可以使用 AM62xx OTP Keywriter 更新为 HS-SE?

或者、我们是否必须等待发布适用于 AM62L 的安全 SDK?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GR-San、

    Unknown 说:
    AM62Lx 是否可以使用 AM62xx OTP Keywriter 更新为 HS-SE?

    否、AM62L Keywriter 将不同。

    Unknown 说:
    或者我们必须等待 AM62L 的安全 SDK 发布?

    请等待 AM62L Keywriter 发布。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant-san:

    感谢您的信息。

    我们将等待安全 SDK 发布。

    此致、

    GR