This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623和 AM62L SDIO 电压控制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505991/am623-am623-and-am62l-sdio-voltage-control

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好:

我的客户正在测试 AM623和 AM62L。

在 AM62x EVK 中、我认为它支持1.8V 和3.3V 降压模式。

问题1 (AM623)

是否从 SoC 自动选择1.8V 还是3.3V? (SoC 的 I/O 控制器会自动选择电压域?)

如果是、则应切换 VDDSHV_MCU 电压。

这意味着"如果 SoC 检测到高速容量、SoC 的驱动器将与 PMIC 通信以更改电压?"   

https://www.ti.com/lit/ug/spruj40c/spruj40c.pdf 

问题2 (针对 AM62L)

AM62L 是否具有 与 AM62xx 相同的 SDIO 硬件?

您能告诉我电压控制是否存在差异吗?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62Lx 器件具有一个称为 SDIO_LDO 的内部 LDO 电路、由 MMCSD1主机控制器控制。 SDIO_LDO 用于在将 UHS-I SD 卡连接到 MMC1端口时为 VDDSHV3供电、其中 UHS-I SD 卡的初始 IO 工作电压 为3.3V、在切换到较高速度模式时更改为1.8V。 该内部 SDIO_LDO 允许 MMCSD1主机控制器在通知 SD 卡更改其工作电压的同时、更改与 MMC1信号相关的 VDDSHV3工作电压。

    系统设计必须将名为"CAP_VDDSHV_MMMC"的内部 SDIO_LDO 输出引脚连接到相应的去耦电容器和 VDDSHV3电源引脚。

    SDIO_LDO 输入引脚(VDDA_3P3_SDIO)应连接到用于为 SD 卡供电的同一3.3V 电源轨、并且该3.3V 电源轨需要在路径中具有电源开关、以便在需要复位 SD 卡时可以同时打开/关闭 SD 卡电源和 SDIO_LDO 电源。 该开关需要由上电复位、热复位和 GPIO 的 AND 函数控制、以便在需要复位时对 SD 卡进行下电上电、因为对 SD 卡进行下电上电是复位的唯一方法。 VDDSHV3电源轨需要与 SD 卡同时循环开/关、因为与这两个器件关联的 IO 不具有失效防护功能。 因此、为 VDDSHV3供电的 SDIO_LDO 需要连接到为 SD 卡供电的同一3.3V 电源轨。

    AM62x 器件不包含 SDIO_LDO 功能、因此 必须通过 PMIC 或其他元件在 PCB 上实现类似的功能。 我不熟悉 PMIC 的功能、因此无法评论如何使用它来实现此功能。 不过、最近有人指出了有关 AM62x EVM PMIC 实现的问题。 我似乎记得、 AM62x EVM 实现未与 SD 卡同时执行 AM62x IO 电源轨(VDDSHV5)的预期电源时序。 如果是、AM62x EVM 可能不是一个很好的示例。 如果您想将熟悉 PMIC 的人员用于此功能、我们可能需要请他人参与本次对话。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    非常感谢。

    我明白。

    此致、

    GR