This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:时钟布线方法

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498710/am620-q1-clock-routing-method

器件型号:AM620-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM620-Q1

工具/软件:

我要将 OSC 生成的时钟输入到 AUDIO_EXT_REFCLK0、并通过 AUDIO_EXT_REFCLK1输出到另一个 IC。
在 SysConfig 中、我可以在何处配置时钟路由?

Code Composer Studio 版本12.8.1
SDK:mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33

谢谢 Naomichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从数据表中了解到 AUDIO_EXT_REFCLK0/1是 McASP 的输入/输出引脚。
    我还了解到可以使用 WebTool 中的 AM6X 时钟树(1.1.4)对时钟进行路由。
    因此、我尝试查看是否可以使用时钟树通过 McASP 布线、但的源选择器"AUDIO_REFCLK1"
    AUDIO_EXT_REFCLK1无法选择源自 AUDIO_EXT_REFCLK0的高时钟。
    是否有任何其他方法可以从 AUDIO_EXT_REFCLK1输出 AUDIO_EXT_REFCLK0的输入时钟?
    或者、AM620-Q1是否无法从 AUDIO_EXT_REFCLK1将基准时钟输入输出到 AUDIO_EXT_REFCLK0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家。

    我想知道如何配置遵循的时钟路径。 您能告诉我们吗?

    是否应该使用 sys config 工具来配置此路径?

    我需要 TI 专家的建议。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法进行此连接。

    驱动 AUDIO_EXT_REFCLK1的时钟无法从外部布线到连接到 AUDIO_EXT_REFCLK0的器件的原因是什么 

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 PaulM。
    我想借助音频设备的专业知识为器件提供尽可能多的串联同步时钟。
    但我发现无法连接它、因此我将研究一种外部连接它的方法。
    谢谢。