This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:TI RTOS 上的屏幕旋转180°

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506273/am4379-screen-rotation-180-on-ti-rtos

器件型号:AM4379

工具/软件:

尊敬的所有人:

我们在与10、1"显示屏连接的定制电路板中使用 AM4379、需要使用180°旋转显示屏。

由于我已经看到 AM4379的 DSS 不支持此功能、因此还有一个可用于此设置的寄存器。

有没有人在使用 SGX 并具有鲁棒功能的 TI RTOS 上完成此操作?

是否有人将 SGX 驱动程序从 Linux 移植到 TI RTOS?

感谢大家的意见、

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我们不再支持在 AM437x 上基于 TI-RTOS 进行软件开发。 请参阅 此公告 并在其中查找资源。

    此致、

    建中