This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:在运行模型上进行循环记录

Guru**** 2482175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504970/sk-am62a-lp-loop-recording-on-running-model

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好专家、

在运行模型时、我需要在频繁的时间间隔内实现持续时间为3秒的实时视频的循环记录。
请告诉我如何做到这一点。 还需要保存视频

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、  

    edgeai-gst-apps 演示提供了选择视频作为输入和保存注释视频的功能。 默认情况下、此演示包含在 SDK 中。 有关如何配置演示的说明包含在此处: software-dl.ti.com/.../configuration_file.html。  

    使用视频作为输入:

    输入1
    资料来源/opt/edgeai-test-data/videos/video0_1280_768.h264 
    格式H264 
    宽度1280 
    高度768 
    帧速率30 


    将输出另存为视频:

    输出1#视频输出 
    接收器/opt/edgeai-test-data/outputs/output_video.mkv #输出视频文件 
    宽度1920 
    高度1080 

     

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qutaiba、

    我不想从演示资源运行已保存的视频。 必须在 IMX219摄像头进行实时视频分析时实现视频录制。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    SDK 文档提供了使用 imx219作为输入的详细信息。  

    输入1:
    资料来源:/dev/video-imx219-cam0 需要 ISP 的#IMX219原始传感器 
    格式:rggb. #ISP 将添加到流水线中 
    宽度:1920 
    高度:1080 
    帧速率:30 
    subdev-id:/dev/v4l-imx219-subdev0 # ISP 需要通过 ioctls 控制传感器参数 

    将输出另存为视频、与我之前的注释相同。  

    Unknown 说:
    运行模型时、我需要在频繁的时间间隔内实现持续时间为3秒的实时视频循环录制。

    我不知道该怎么说。 您是否希望录制多个视频、每个视频持续时间为3秒?  


    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    录制多个视频、每个视频持续时间为3秒

    是的

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您可以使用"splitmuxsink"等 gstreamer 插件、根据 持续时间和大小等参数将视频录制到单独的文件中。 将此插件添加到 edgeai-gst-apps 将需要对 gst_parser 和 gst_wrapper 进行一些研究。 您可能更容易使用 OptiFlow: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps/tree/main/optiflow 为您生成一个基本管道、您可以对其进行编辑以添加"splitmuxsink"。  OptiFlow 生成的 gstreamer 流水线示例可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/latest/exports/edgeai-docs/common/edgeai_dataflows.html#optiflow 

    此致、

    Qutaiba