This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625中用于 Yocto Linux 的 F-OTA

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499760/am625-f-ota-for-yocto-linux-in-am625

器件型号:AM625

工具/软件:

大家好、TI 专家。

在 eMMC 中使用 Yocto 构建了 Linux、因此需要在 AM625上使用 F-OTA。
您会为 OTA 推荐哪些可用选项

此致、
Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    目前、Yocto SDK 没有任何 OTA 解决方案。 我们计划在今年晚些时候启用 SWUpdate。

    某些第三方已使用 SWUpdate、例如下面链接的软件。

    https://variwiki.com/index.php?title=Debain_AM62_SWUpdate_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIN: OTA 计划用于 V12 SDK 吗?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    OTA 支持计划尚未整合、但如果今年晚些时候开始开发工作、我认为应该在 SDK v12.x 中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bin、
    我已经通过使用自定义 OTA 应用程序实现了 F-OTA。

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    很高兴听到问题得到解决。 您是否想知道是否将开源工程用于 OTA 解决方案、那是哪个工程?