This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Σ-Δ 接口压摆率

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500779/am6442-sigma-delta-interface-slew-rate

器件型号:AM6442

工具/软件:

我与一位客户合作、希望了解有关 Σ-Δ 信号要求的数据表清晰度。 从数据表中:

  1. PRU 的输入信号是否需要此压摆率? 我想问的是、该表被命名为"…时序条件"、而下一个表清楚地说明了"…时序要求…"。
  2. 如果这确实是一项要求、是否有任何测量规格(例如应该测量压摆率的边沿电压百分比)? 我的示波器可以测量10%-90%的压摆率和20%-80%的压摆率。 下面显示了两个边沿上的测量值。 如您所见、测量值有很大差异:

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序条件表中定义的输入压摆率范围在外设的时序闭合期间使用。

    时序要求和开关特性表中定义的参数值基于 时序条件表中定义的条件。

    我需要  与我们的计时结束团队讨论您的20/80与10/90相关问题。 我预计测量的压摆率不会出现问题、因为的平均值都超过了最小限值、而最小测量值非常接近最小限值。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在假设压摆率为10/90的情况下、I CONFIDENCED 时序已关闭。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的更新回复。 我收到了客户的一些额外反馈、希望您可以对此进行评论。

    我的理解是否正确?压摆率不是输入缓冲器的电气要求? 而是表示进行时序测量的条件。 这并未明确提到、但理解是在边缘的50%电压点进行时序测量是公平的吗? 如果是、我认为测量设置和保持的方式可以消除压摆率的影响。 我以 Vih 或 Vil 来测量时钟和数据之间的时间、以最短(最坏情况)时间为准。 例如、在下图所示的波形中、设置在下降数据的 VIL 和上升时钟的 VIH 之间进行测量。

    您是否同意、只要我以这种方式测量时间、压摆率就无关紧要了? 我提出这个问题的原因是有些 Σ-Δ 信号会在两根带状电缆上传输、我预计这些信号不符合数据表中的压摆率条件。

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序闭合基于相应行业 标准中定义的方法 (如果有)。 例如、eMMC 标准将设置定义为 DAT 信号在 CLK 信号超过50%之前有效(高于 VIH 或低于 VIL)的时间  、并将 保持定义为  在 CLK 信号超过 50%之后 DAT 信号保持有效(高于 VIH 或低于 VIL)的时间。 在该示例中、信号压摆率 会影响建立时间和保持时间。  其他 行业标准(如 RGMII)定义了要从每个信号上的50%点开始测量的建立和保持。

    我同意您的测量方法产生最坏情况下的建立时间和保持时间。

    此致、
    Paul