This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:AM625:带 uboot 的 AM625 DDR4配置

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497557/re-am625-am625-ddr4-configuration-with-uboot

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM625

您好、James:

非常感谢记忆测试仪。 我能够运行它并获得输出。

如前所述、我们在400 MHz (800MTS)下运行良好、memtester 的输出证明了这一点。

毫不奇怪、800 MHz (1600 MTS)完全失败、但这是另一个问题。

现在、U-Boot 还有一个问题。 我们可以向两个段(mW)(0x8000_0000和0x8_8000_0000)写入值并在 U-Boot 提示符处读取数据(MD)、因此可以尽可能正确配置4GB 存储器。 无别名使用。

但是、bdinfo 将两个存储器段显示为0x8000_0000、并在 Linux 引导之前修改 Linux 设备树、因此 Linux 无法看到完整的4GB (只有2GB)。 已附加 U-Boot 提示符映像。  e2e.ti.com/.../Uboot_5F00_Prompt.docx

存储器在 U-Boot 中声明为:

内存@80000000{
 device_type ="存储器";
/* 4G RAM */
REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
     <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

并  使用随 SysConfig 生成的正确 k3-am62x-ddr-config.dtsi 文件。 (物理存储器段已配置且可访问这一事实证明了这一点)

以下是我们的软件工程师希望我添加到该消息中的文本、以便澄清它:

对于这个问题、提供更多的细节可能是有用的、否则我恐怕他们的答案不能直接解决我们的问题。
您在 u-boot 上给出的配置是正确的、但我们可能还需要添加更多详细信息。
基本上、这个简化的比较总结了它:
  1. 在 R5 DTS 中包含新的 DDR 配置 DTSi。
diff -git a/arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dts b/arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dts
索引0912b953db0..66cc937f6ce 100644
-- A/arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dts
++ b/arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dts
@@-5、7 + 5、7 @@
*/

#include "k3-am625-sk.dts"
-#include "k3-am62x-sk-DDR4-1600MTs.dtsi"
+#include "k3-am62x-ddr-config-4GB.dtsi"
#include "k3-am62-ddr.dtsi"
2. 更新  k3-am62x-sk-common.dtsi  k3-am625-sk.dts  DTS 以反映正确的寄存器配置
diff -git a/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts b/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
索引5ca722aec43..9c98bc85bcb 100644.
-- A/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
++ b/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
@@μ F -@@μ F - 24、9 + 24、9 μ F

内存@80000000{
device_type ="存储器";
-/* 2G RAM */
- reg =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
-
+/* 4G RAM */
+ reg =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>、
+<0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
};
3.添加新的 dtsi 文件  k3-am62x-ddr-config-4gb.dtsi
我和 Antonio 感到好奇的一件事是、  TI 的最新 Porting u-boot 指南提到了不存在的文件。 (这可能是之前 SDK 版本的残留、从未重写)

此致、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    感谢您提供详细信息。  我必须在星期一与我们的软件同事讨论此问题

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    您在 AM625器件上使用哪个 Processor SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Bin、

    我不知何故错过了这个问题。

    我们使用 SDK11、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、我最近从 Bin 了解到、SDK11中的内容已经发生了变化。  相关文件现在位于 DTS/上游/ src /ARM64/ti 中。  您必须调整 k3-am625-sk.dts 和 k3-am62x-sk-common.dtsi 中的存储器节点

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我认为这些文件我们的软件人员已经调整(见我上面的笔记),我会让你知道周一他们对你的评论说什么.